This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:我想知道低于1GHz 网络的实际距离数字。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1344297/lpstk-cc1352r-i-want-to-know-the-real-range-numbers-for-the-sub-1-ghz-network

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

团队、您好!

我正在为我的项目使用传感器、LPSTK-CC1352R 和收集器 CC1352R、其数据速率为5kbps、网络低于1GHz。 根据 TI 团队发布的视频、如果我使用低于1GHz 的网络、我应该会收到大约2英里范围内的传感器数据、但事实并非如此。 对于如此远的距离、传感器数据接收不到、对于200m 的距离甚至无法接收到???

有人能详细说明为什么会发生这种情况吗?

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格