This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1344518/cc1101-cc1101

器件型号:CC1101

您好!

void WakeOnRadio_Init()
{
SpiWriteReg(CC1101_WORCTRL, 0x78);

SpiWriteReg(CC1101_MCSM2,0x18);

SpiWriteReg(CC1101_WOREVT0,0X9A);

SpiWriteReg(CC1101_WOREVT1,0X11);

SpiStrobe(CC1101_SWOR);
}

通过此 WOR 功能、消耗约为300uA。  

现在我将 WORCTRL 寄存器的值改为0xf8 ( RC_PD 1 R/W 掉电信号转换为 RC 振荡器)。

这种变化会导致消耗约2uA。这是否会影响我的接收功能? 或者与以前的工作方式相同吗?

如果它影响我需要实施哪些更改?

我的上一篇文章 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1322314/cc1101-cc1101?ReplyFilter=Answers