This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:射频队列新数据检查

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1340442/cc1354p10-rf-queue-new-data-check

器件型号:CC1354P10

大家好、

我目前正在使用 RFQueue.c 文件、此文件只有3个函数 、如 RFQueue_nextEntry、 RFQueue_getDataEntry 和 RFQueue_defineQueue 。

我的要求是检查数据是否可用、然后读取数据、但 当将指针移动到 pNextEntry 时、我们只是移动到队列中的下一个条目。 当前条目会保留在存储器中。

此处 Cant 使用空队列方法、因为数据始终可用。

是否有办法检查新数据何时进入队列、立即从其他文件中读取并处理它、而不是在回调函数中进行处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rizwan:

    在 rfpacketRx 示例中、我们使用了数据队列。

     RF_EventRxEntryDone 事件在新数据填充到条目中时立即触发回调。  

    然后 RFQueue_nextEntry ()函数将数据条目标记为 DATA_ENTRY_PUNDING。 这允许射频内核再次将数据写入此数据条目。

    所以、当队列中有新数据时、偶数被发布、回调被触发、数据被处理。 你为什么不想回调?

    此致、
    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我需要回调、如果我在回调中处理某个数据包、我担心在收到该数据包后会出现处理其他任何数据包的机会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rizwan:

    您至少需要将接收到的数据复制到另一个缓冲区中、并在回调中将数据条目标记为 DATA_ENTRY_PANDBY。

    此致、

    SID