This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何实现一对多(10)系统通信?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1343182/cc1352p-how-is-1-to-many-10-system-communication-achieved

器件型号:CC1352P

大家好、

这些内容来自客户:

我需要实现1到10个节点的数据通信、

1、主机传输的实际有效数据量达到大约5Kbps

2、每个节点将大约20kbps 的实际有效数据传输到主节点、总计200kbps

3、要求整个网络基于主要实施时间同步

4、要实现跳频功能、

5、在复杂电磁环境中实现实际有效距离200m

6、启动10秒以完成网络中的所有节点链路

7、目前暂时使用433MHz 频带、CC1352@20dBm

问:

1、可通过 TI15.4STACK 实现? 如果没有,可以采用什么方法和想法?

2、此外、没有简单的数据压缩算法来减少来自 main 的数据量?

谢谢、此致、

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    在此用例中评估 TI 15.4堆栈是值得的。 另一种选择是直接使用无线电驱动程序并从头开始设计协议。 首先在环境中评估15.4堆栈协议会更简单。  

    1. TI 15.4 stack 具有跳频模式。  

    2.有广播和单播消息 API。  

    3、主机和节点在两个方向上都有通讯能力。  

    4.我不确定网络加入时间是否为10秒。 这是硬性要求吗? 这项要求来自哪里?

    5. 这由用户使用应用程序级算法来压缩和解压缩数据。 没有此方面的开箱即用示例。

    Unknown 说:
    没有简单的数据压缩算法可以减少来自 main 的数据量

    dev.ti.com/.../frequency-hopping-mode.html

    此致、

    SID