This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:IPC 平衡-非平衡变压器的布线布局

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1343493/cc1352p-layout-of-traces-to-ipc-balun

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352R

您好!

在应用手册(swra629a)中、CC1352R 和平衡-非平衡变压器之间的布线按以下方式进行布局、使用 RF_N/P 的直接和对称布线。

但对于 CC1352P、由于我们需要为20dBm 射频信号腾出空间、因此复制 CC1352R 的布局变得很困难。 我们有两个选项:

方案1:CC1352P 和平衡-非平衡变压器之间的直线和对称布线适用于低功耗射频信号、长而对称的布线适用于20dBm 射频信号、如下所示:

方案2:对于低功耗射频信号、引线通常是对称的弯曲布线、而对于20dBm 信号、引线更短、如下所示:

应用手册(swra629a)对这些布线的布局提供非常严格的建议、包括布线宽度、平衡-非平衡变压器与 CC1352之间的距离。  

我的问题是:

1) 1)选项2是否仍符合 SWRA629A 的建议?

2) 2)选项1中的20dBm 射频信号是否正常工作?

请告知。

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    我建议使用选项2。 20dBm 平衡-非平衡变压器更靠近 CC1354的20dBm PA 引脚、更严格地遵循 LP-EM-CC1354P10-1布局。 采用该选项时、IPC 仅略微偏离 swra629a 中的推荐布局。

    正是一个指针、确保晶体负载电容器的接地焊盘彼此面对。