This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:结合 BLE 编码和专有 PHY 的定制射频堆栈行为

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1342790/cc1352p-custom-rf-stack-behavior-with-ble-coded-and-proprietary-phys-combined

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

该文档说明 SysConfig 中的自定义射频模块 允许用户充分灵活地选择 PHY 设置、但未明确定义确切的后果和限制。

  • 在以下情况下会发生什么情况?
    • 如果您使用 SysConfig 为 BLE5 500kbps 编码生成 PHY 函数、并将这些函数用于 CMD_BLE5_RADIO_SETUP_PA 和 CMD_FS、但同时使用 CMD_PROP_TX 和 CMD_PROP_RX 命令进行发送和接收、这会有什么影响?
      • 编码类型在 BLE TX/RX 命令中指定、因此我假设您实际上没有进行编码、是这样吗?  如果您没有实际进行编码、此设置中的真正数据速率是否为1Mbps (因为500kbps 编码意味着每个数据位两个符号位、符号速率为1Msps)?
  • 反向情况如何?  BLE TX/RX 命令是否可以与专有无线电设置命令一同使用、从而允许在任何专有 PHY 设置上使用编码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 R&D、如果选择 BLE、500kbps、LE 编码 PHY、并将 CMD_BLE5_RADIO_SETUP 与 PROP RX 和 TX 命令相结合、您仍将获得500kbps 编码。

    BLE TX 和 RX 命令不能与"正常"设置命令一起使用。

    Siri