This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:PLL 解锁

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1343461/cc1120-pll-unlock

器件型号:CC1120

发送时、会出现以下错误之一、并且无法发送消息。

请告诉我原因和对策。

(1) PLL 稳定超时 
发送 STX 命令选通后、状态字节状态[2:0]
在1ms 内不会变为 TX。
(2) PLL 解锁 
FSCAL_CTRL 寄存器的 LOCK 位突然变为0 (FS 失锁)。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个版本的 CC1120?  

    您是否关注勘误表注中的解决方法(如果适用)

    CC112x、CC1175 (修订版 D)(TI.com)

    请指定您正在使用的寄存器设置、正在使用的硬件(定制或 EM)以及您要测量的对象(1)。 器件是完全不进入 TX (它进入什么状态)还是在较长时间后(多长时间?)进入 TX

    请展示您的 SPI 事务图、以便我了解您是如何测量/测试的。

    您如何测量/检测(2)?

    Siri