This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:我在射频连接方面遇到问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1344209/cc1110-cc1111-i-am-facing-issues-in-rf-connectivity

器件型号:CC1110-CC1111

尊敬的团队

当我们遇到 CC1110F32RHHR 微控制器的射频连接问题时、我写信寻求帮助。

我们一直遇到射频连接的间歇性问题、在这种情况下、射频功能在不同的 PCB 上不一致地工作。 RF 有时会按预期工作、而在其他情况下、则无法建立连接。 这种不稳定的行为给确保我们产品的可靠性带来了重大挑战。

我们已全面审查了我们的硬件设置、包括检查所有连接并确保符合 CC1110F32RHHR 数据表和应用手册。 然而,尽管我们作出了努力,问题仍然存在。

鉴于不同 PCB 的行为各不相同、我们怀疑可能存在导致这种不一致的根本因素。 我们已经探究了潜在原因、如射频电路设计、天线放置、固件配置和环境因素、但仍不确定问题的确切根本原因。

为有效解决此问题、我们非常感谢您在 CC1110F32RHHR 微控制器射频连接问题故障排除方面的指导和专业知识。 具体而言,我们希望在以下方面获得协助:

  1. 审查我们当前的设置、并确定任何需要改进或优化的潜在领域。
  2. 提供有关如何诊断和解决间歇性射频连接问题的见解或建议。
  3. 提供与我们的情况相关的任何其他资源、例如应用手册或技术文档。

我们了解射频系统的复杂性以及对此类问题进行故障排除时面临的相关挑战。 您可以提供的任何帮助或指导对于帮助我们解决此问题和确保我们产品的可靠性都非常重要。

非常感谢您关注此事。 我们期待您的迅速响应和帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishiraj:

    第一步、我们可以检查您的原理图和 PCB 布局、并检查其中任何一个是否存在可能引起问题的问题。

    您可以在此处提交设计审核: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    其次、为了提供建议和其他资源、它将帮助我们了解您遇到的确切连接问题。 您能否概括介绍您的应用、 CC1110的使用方式、正常运行情况以及您遇到的不稳定行为的详细情况?