This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:我曾尝试减小 CC1310相关设计的尺寸、但射频性能(433MHz)不如预期。 还有哪些改进之处?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1344567/cc1310-i-tried-to-reduce-the-size-of-the-cc1310-related-design-but-the-rf-performance-433mhz-was-not-as-good-as-expected-what-can-be-improved

器件型号:CC1310

这是我的原理图设计和 PCB 设计。

当软件将射频功率设置为4dmb 时、使用频谱分析仪测量的实际信号强度仅为-20dBm。

从哪里可以改进我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从外部文件共享网站访问图片对我们来说是一个问题。 您能否将 图像直接上传到 E2E?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有注意到这个问题。 我已重新上传图像、希望它现在可以正常显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A B:

    我注意到您 的原理图中 VDDS_DCDC 上没有22uF 电容器、缺少100nF 电容器。 每个 VDDS 引脚都应有一个100nF 的电容器。  是否故意将此组件排除在外?

    我看到您的电路板上没有射频连接器。 您具体如何测量输出功率? 您是否焊接了半刚性电缆?

    是否正在使用 Smart RF Studio 将器件设置为连续 Tx 或如何传输载波?