This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:在 CC1312R1和 R7上的433MHz 频带测得的 RSSI 值不正确。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312R7, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1333090/cc1312r7-incorrect-rssi-value-measured-on-the-433mhz-band-at-cc1312r1-and-r7

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312R、、 CC1310

您好!

根据我的测试、似乎功率检测器在433MHz 频段上无法正确测量 RSSI 值。 报告的 RSSI 值比信号本身高5-6dB。

此问题在868或915MHz 上不存在   

我在使用 CC1312R 和 CC1312R7时在我的 PCB 和 LaunchPad 上查看了它。 用作发送器和接收器。

如下表所示、在433MHz 上可以看到、传输信号为-67.5dBm (由频谱分析仪测量)、Get RSSI 指示-61.5dBm (由 Smart RF Studio 测量)  

在915MHz 上、RSSI 水平与发射信号的功率相似。  

   
频带 CC1312R7用作 Tx CC1312R 用作 Rx CC1312R 用作 Tx CC1312R7用作 Rx
915 -60 -59 -64 -65
433 -32.5 -27 -67.5 -61.5

谢谢。

玉井义司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 是否仅使用传导测量?
    • 使用装有433 MHz 物料清单的 LaunchPad 还是定制硬件(如果使用定制硬件、则使用433 MHz 物料清单)?
    • 正在使用哪些对讲机设置? 然后、我可以尝试使用 TI 硬件来复制该内容。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    1) 1)所有测量都是执行的
    2) 2) LaunchPad 与868MHz Bom 搭配使用、但在我的 PCB 上与使用433MHz BOM 的相同。 我也使用 CC1310 868MHz 电路执行了相同的操作、结果非常好。
    3) 3)我正在使用 Smart RF Studio 的基本射频设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我在一周的早些时候休假了,所以不能更早地回复。

    请分享确切的 SmartRF Studio 设置。 然后、作为下一步、我将尝试在末端重现此问题。  

    如果我正确理解了您的答复、您还尝试了将 SmartRF Studio 与 PCB 配合使用(具有正确的433 MHz BOM)、并且也看到了问题-请您确认一下吗?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我确认问题在使用正确的433MHz BOM 的 PCB 上仍然存在。

    您可以在随附的 Excel 文件中看到 Smart RF Studio 设置屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../433MHz-RSSI-measurement-problem.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    由于这似乎是一致的~6dB 偏移、这可能是由于 RSSI 偏移覆盖设置(请参阅  第14款 共  SWRA682  (查找 CC13x0和 CC13x2系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682 ):

    • 使用868/RSSI 50kbps 915 MHz 作为起点、覆盖 RSSI 偏移: (uint32_t) 0x000188A3
    • 如果从433 MHz 50kbps PHY 开始、则 RSSI 偏移覆盖为: (uint32_t) 0x000688A3
    • 这意味着正在使用的 RSSI 偏移覆盖是不正确的。

    如果我正确读取了您提供的 Excel 文件、则首先从868/Phy 915 MHz 设置开始、然后修改433 MHz 操作的输出频率。

    请以433 MHz 50kbps PHY 设置为起点进行测量?

    遗憾的是、SmartRF Studio 中的 PA 表设置似乎没有为 CC1312R7的433 MHz 操作添加低于+13dBm 的额外输出功率阶跃。

    为便于日后参考(如果您希望进行其他更改)、请为 CC1312R7使用正确的 PA 表:

    • CC1312R7在初始菜单(专有模式)中选择。
    • LP-CC1352P7-4Target Configuration -> RF Design Based On下拉菜单中选择。
    • Settings -> Custom Target Configuration从顶部栏中选择。
      • Output Power选项卡提供了在 CC1312R7上运行433 MHz 所需的正确 PA 表。
    • 移除 I/O 信号(每个 DIO 配置右侧的"X")。
    • 保存配置供以后使用。

    为方便起见、您可以使用以下提供的配置文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156 433MHz_5F00_CC1312R7.zip

    若要使用此配置文件:

    • 在顶部栏中:  File -> Open Cfg
    • 选择  target_433MHz_CC1312R7.xml
    • 433MHz_CC1312R7 从Target Configuration -> RF Design Based On下拉菜单中选择。
    • 现在选择433 MHz PHY 后、TX Output Power下拉菜单应具有+13dBm 至-11dBm 之间的设置。

    请注意,有一个国庆节,我将在下周2月2日星期二之前回复。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、
    偏移覆盖对我们很有帮助。   
    我在 Smart RF Studio 中试用过、可以按预期工作。

    无论我们是从一开始就使用868MHz 还是使用433MHz、都没有关系。

    至于输出功率、我首先尝试更新了配置文件、并完成了两个步骤。 并且未成功继续执行第3步:

    •  433MHz_CC1312R7 从 Target Configuration -> RF Design Based On 下拉菜单中选择。
    • 现在选择433 MHz PHY 后、 TX Output Power 下拉菜单应具有+13dBm 至-11dBm 之间的设置。

    谢谢。

    玉井义司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听说可能已找到根本原因。

    如果您尝试第一种方法(制作自己的配置文件)、是否成功获得了输出功率设置的范围?

    •  CC1312R7 在初始菜单(专有模式)中选择。
    •  LP-CC1352P7-4  Target Configuration -> RF Design Based On 下拉菜单中选择。
    •  Settings -> Custom Target Configuration 从顶部栏中选择。
      •  Output Power 选项卡提供了在 CC1312R7上运行433 MHz 所需的正确 PA 表。
    • 移除 I/O 信号(每个 DIO 配置右侧的"X")。
    • 保存配置供以后使用。

    此致、

    扎克