This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:START SENSOR CONTROLLER STUDIO 时出错

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1332070/cc1310-error-at-start-sensor-controller-studio

器件型号:CC1310

我已经安装了2.9版本的传感器控制器工作室,我尝试启动我有错误:

致命错误传感器控制器 Studio

出现以下错误:

找到的文件标签无效或无芯片系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesc:

    您能发送错误的屏幕截图吗?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、

    您是否可以尝试卸载和重新安装软件? 安装程序似乎已损坏。

    此致、

    阿尔杜尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我启动程序并恢复它,问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以将其安装在其他文件夹中? 我不知道防病毒或权限是否会导致安装出现问题。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在其他计算机中安装传感器控制器2.9并且工作正常、

    但在我的计算机版本2.9 do'NT 工作,我重新安装版本2.1并工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesc:

    您能否向我发送到 Sensor Controller Studio 安装文件夹的完整安装路径?

    此外、您还可以尝试其他步骤:
    _在 Windows 注册表编辑器中,可以删除以下文件夹:

    _您可以在以下文件夹下发布.OSD 文件的内容吗?
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Sensor Controller Studio\osal_defs

    此致、

    亚瑟