This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:调试时、Code Composer 突然从目标断开

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1345664/lp-cc1312r7-code-composer-disconnecting-suddenly-from-target-when-debugging

器件型号:LP-CC1312R7

您好!

当´m 器件有时与 JTAG 断开连接并输出下一条错误消息时、我在项目中正常工作:

Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.6.0.00029)
Cortex_M4_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.6.0.00029)

错误文本指向连接中的错误、但考虑到是 LP 板、这没有任何意义。

我怀疑这是由于一些内存损坏问题,当保存一些接收到的数据从字符串的 sscanf ,但这应该给一个硬故障,对吗?

有什么方法可以跟踪错误的位置吗?、让我疯狂不已。

此致、Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、如果不能在此处重现此问题、我无法告诉您可能导致此问题的原因。

    尝试搜索论坛上这里的错误。 有几个帖子提到了这个,也有一些信息在不同的情况下是错误的。

    如果您只需从 SDK 中修改我们的一个默认示例就可以实现这一目的、我们可以在此处查看。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了防止其他人发生这种情况、这是看门狗计时器、我添加了一个函数、该函数需要通过 SPI 在其较低层获得大量信息、而没有注意到、因此看门狗存在摩擦力并且将器件复位。