This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:NVS 内部查询

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1343853/cc1354p10-nvs-internal-queries

器件型号:CC1354P10

您好  

当我使用 NVS_WRITE 和 NVS_READ 从位置0到250写入值时,我只能看到直到0到126的值正确打印,从127到250打印为255。

这是否存在任何范围问题或要在 NVS 端进行的任何修改、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,但我不确定我是否理解你在做什么以及你在观察什么。

    请分享以下信息:您正在使用什么 SDK 以及使用哪个示例作为起点。

    对于 NVS,从 nvsinternal 示例开始,并确保您了解它并使其正常工作。 然后进行所需的更改。

    如果您遇到任何问题,那么您可以与我们共享修改后的 nvsinternal.c 文件,我们可以看一下。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我使用的是 NVS_LOCK 和 NVS_UNLOCK。借助 NVS_LOCK、我始终获得返回值为-3、当尝试超时值为1000或  NVS_LOCK_NO_WAIT 时超时、并且当 NVS_LOCK_WAIT_FOREVER 通过时停止。

    NVS_LOCK 的任何示例都很有用、为什么这个-3错误出现任何建议都很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了我已经向您介绍的示例之外、我们没有任何其他示例。

    正如我在上一篇文章中写道:

    "请分享您正在使用什么 SDK 以及使用哪个示例作为起点的信息。

    对于 NVS,从 nvsinternal 示例开始,并确保您了解它并使其正常工作。 然后进行所需的更改。

    如果您遇到任何问题,您可以与我们共享修改后的 nvsinternal.c 文件,我们可以看一下。"

    Siri