This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何增加 TI-15.4堆栈收集器上的最大器件数?

Guru**** 2874130 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1346356/cc1312r-how-to-increase-the-number-of-max-devices-on-ti-15-4-stack-collectors

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:Z-STACKSysConfig

您好!

根据此论坛上之前的帖子以及 syscfg 文件中的注意事项、我们可以将 最大器件数从默认值50增加到150。 我有两个问题是如何实际做到这一点:

1) 1)我们在哪里更改 MAX_DEVICE_TABLE_ENTRIES?

我们提到需要更改此数字、使其与 MAX 器件一样大或更大。 该宏被称为位于特定于项目的.opts 文件中。 在从 SDK v7.x 导入的示例收集器项目中、似乎只有一个 opts 文件、collector.opts。 我没有看到 MAX_DEVICE_TABLE_ENTRIES 条目。 此外、我在工程属性的预定义符号中找不到此类条目。

2)是否需要增加 NVS 的大小?

建议在 Z-Stack 协调器中完成、但从 SDK7.x 开始、15.4堆栈收集器中未提及此操作。 我倾向于认为我们应该这样做。 可以有人确认吗?

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    应弃用有关 collector.opts 的 SysConfig 注释。 MAX 器件和 MAX_DEVICE_TABLE_ENTRIES 是相同的、并由 SysConfig 自动生成、您只需要在 SysConfig 中更改最大器件数设置。

    看来 NVS 大小足以容纳器件数量的增加。

    此致

    SID