This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 SmartRF Studio 中测得的高背景噪声水平

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1346362/high-background-noise-level-measured-in-smartrf-studio

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好!

我正尝试使用 SmartRF Studio + Launchpad 作为一种实用工具、来调查我们安装站点的环境本底噪声。 如果我选择我们计划在实际 CC13XX 无线电上使用的设置、并将 launchpad 设置为连续 RX 模式、我会得到一些看似很高的数字、即 LRM 为-105dBm、50kbps 802.15.4g 为-98dBm、WB-DSSS 为-90dBm、附近没有已知的900MHz 发射源。 在典型的城市环境中是否预期会出现这种数字? 或者我们不应将来自连续 RX 的 RSSI 值视为背景噪声水平?  

我想问的原因是,如果环境噪音这么高是典型的,那么 LRM 或 WB-DSSS 在现实生活中都不会扩大范围。 在距离估算工具(v1.22)中、CC13XX-5kbps (LRM)的灵敏度级别列为-120dBm。 将环境本底噪声设置为-105dBm 后、LRM 的估计范围几乎等于802.15.4g 50kbps。

请告知。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -100 dBm 背景噪音不是很高,我见过高达-80 dBm 甚至更高的情况,通常在中国和印度。 一个原因是 LTE 的一些频段接近 ISM 频段。 LTE 频段的能量在一定程度上也不会传输到 ISM 频段、通常是在基站的视线范围内传输。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我觉得它很高、直到我开始调查2.4GHz 频带的背景噪音。 接近 WiFi 路由器时、我看到高达-50dBm。

    此致!

    ZL