This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:晶体与射频性能对比如何测量? CC1354

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1345702/cc1354p10-crystal-vs-rf-performance-how-to-measure-cc1354

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1190

你(们)好!

  在我们基于 CC1354P10RGZ 的定制设计中、我们使用 安装了外部负载电容器的此晶体、其属性在 TI 建议的另一个类似晶体中很好。

  因此我想知道-  

  1. 上述晶振是否能正常使用? 只要它符合设计/布局规则?
  2. 我们看到 CC1352P10RGZ 工作正常(RF 除外)、在 RF 方面、我们仍处于测试模式、因为我们将其与外部 PA CC1190配合使用、但我想知道我们是否需要禁用内部负载电容? (如果是、如何在 Smart RF Studio 中实现?)
  3. 一般而言、我想了解所用 RF 与晶体的性能对比? (假设 容差 不良或由于 PCB/设计问题导致晶体性能不良)、在这种情况下、RF (SubGHZ 或2.4GHz)的输出是否会 完全关闭? 否则它将降级。 例如、 如果我们将发射功率设置为5dBm、并且由于晶振的行为可以获得大约0dBm 的信号?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhautik:

    1.我们还通过电子邮件提供推荐的48 MHz 晶体列表供参考。 如果您希望使用所链接的晶体、则可以使用以下应用手册作为选择晶体的参考指南(提供了要考虑的不同参数的详细信息):

    理想情况下、我需要查看特定的晶体数据表、以便能够检查器件的适用性、因为链接的数据表中提供的参数适用于整个供应商系列。

    您能向制造商索取吗? 例如、工作温度范围没有具体要求(因此我无法对此进行评论)。

    如果制造商不希望在公共论坛上共享这些信息、您可以通过电子邮件发送。

    2.当您将 CC1190与 CC1354P10的低于1GHz 路径(而不是+20dBm HPA 路径)配合使用时、您可以禁用内部负载电容。 这可以使用 SmartRF Studio 中的以下按钮进行切换:

    如果Enable high output power PA setting已关闭、则可以默认将其关闭、但不是必需的(如果需要、可以使用内部电容器阵列)。

    有关此方面的信息可在中找到  第3部分  (特别是  3.1.1 )、共:

    3. 遇到 TX 输出功率问题时首先要检查的因素是 匹配网络和/或射频设置。 晶体容差(以及随附的频率偏移)可能会影响所需的 RX 带宽、以及伴随的本底噪声降级、最终是 RX 灵敏度。

    以下应用手册中提供了有关这方面的更多信息(基础理论也适用于 CC13x4器件):

    此致、

    扎克