This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:20dBm 输出的平衡-非平衡变压器或单部件滤波器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1345320/cc1311p3-balun-or-single-part-filter-for-20dbm-output

器件型号:CC1311P3

大家好!

请告诉我、20dBm 输出是否有某种平衡-非平衡变压器型滤波器元件、以免使用分立式元件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Johanson 和 Murata 今年将发布低于1GHz、+20dBm 的 IPC (与 CC1311P3兼容)。

    我们还没有确切的发布日期、但将发布这些器件的随附应用手册、其中将包含参考设计。 两家供应商将具有相同的封装。

    在此期间、您可以直接与 Murata 和/或 Johanson 联系、以获取更多信息。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以使用什么解决方案? 对于+20dBm、可以用什么替换分立式组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、在发布上述 IPC 之前、没有能提供+20dBm、低于1GHz 输出的 IPC 解决方案。 在这些版本发布之前、分立式解决方案是唯一的选择。

    我们正在努力尽快释放他们-我还不能给出确切的日期,所以我建议 在此期间直接联系 Murata 和/或 Johanson (如上所述)。

    联系方式如下:

    1. 村田:  plarsen@murata.com 
    2. Johanson:  mcarmona@johansontechnology.com 

    此致、

    扎克