This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:在 Current/RSSI 测试上测试失败。

Guru**** 2478345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1343112/cc430f5137-test-fail-at-current-rssi-test

器件型号:CC430F5137

大家好、  

我的客户回复、他们发现在 CURRENT/RSSI 测试中测试失败。

测试后,PIN 2异常。(初步怀疑 PIN 2本身有故障

因为它们通过 比较好产品和 NG 产品获得不同的电压。)

请帮助为该问题分配 TI AE 、我们可以通过电子邮件提供相关原理图和分析报告。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能通过 E2E 在此处通过个人邮件与我分享更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于直接向 TI FAE 发送了电子邮件、因此关闭此主题。