This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:确认 CC1190的 GPIO 配置/多路复用器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1347126/cc1354p10-confirmation-on-gpio-config-mux-for-cc1190

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: CC1190

你(们)好!

  您能否确认、如果以下内容对 PA 复用是否正确?  

  (CC1354P10与最新的 simplelink SDK 搭配使用、CC1190作为 PA)。

  

void PAInit(void)
{
    // LNA Pin
    GPIO_setConfigAndMux(CONFIG_GPIO_BOLT_LNA,GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_HIGH,IOC_PORT_RFC_GPO0);
    // PA Enable
    GPIO_setConfigAndMux(CONFIG_GPIO_BOLT_PA,GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_HIGH,IOC_PORT_RFC_GPO1);
    // HGM
    GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_BOLT_HGM, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_HIGH);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhautik:

    连接正确。 RFC_GPO0控制 LNA、RFC_GPO1控制 PA、如果需要高增益模式、则 HGM=1。

    此致、
    SID