This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352支持的最大 SPI 时钟速度

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1347779/cc1352r-cc1352-maximum-supported-spi-clock-speed

器件型号:CC1352R

根据数据表、CC1352R 支持4MHz SPI 时钟、但在我的测试中、CC1352支持大于4MHz 的频率。  如果我使用超过4MHz 的 SPI 时钟会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    SPI 驱动程序允许您在控制器(主器件)模式下使用高达12MHz 的电压。 如果要同时实现主器件和从器件、则上限为4MHz。  

    此致、

    SID