This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何在自定义电路板中控制 CC1190?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1352P, CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1348285/cc1312r-how-to-control-cc1190-in-customized-board

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1352PCC1310

您好!

我之前提出了 类似的问题 、但由于旧线程已锁定、我还提出了其他一些问题。

1) 1)如何控制高增益模式?

在 CC13-90 Launchpad 中、有 3个引脚用于控制 CC1190、LNA_EN、PA_EN、HGM_EN。 将 LNA_EN 和 PA_EN 路由到射频内核上的相关信号似乎很简单、但我没有看到适用于 CC13x2中 HGM_EN 的引脚。 我们是否可以将 IOC_PORT_RFC_GPO0 (射频内核上的 LNA 启用信号)同时路由到 LNA_EN 和 HGM_EN?

2) 2)将 LNA_EN 路由到 IOC_PORT_RFC_GPO3 (射频内核上的 TX 启动信号)是否更安全?

在为 CC1352P 生成的代码中、存在有关 IOC_PORT_RFC_GPO3的注释:

// ti_radio_config.c
/* Note: RFC_GPO3 is a work-around because the RFC_GPO1 (PA enable signal) is sometimes not
    de-asserted on CC1352 Rev A. */

我假设这也适用于 CC1312R。 我的问题是、我们是否应该在 CC1312R + CC1190中执行相同的操作? 我试图在 另一个线程中得到一些确认,但我不认为讨论是结论性的。 因此、请帮助您进行澄清。

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    我们在 E2E 上有许多关于 CC1312 + CC1190的帖子可供您搜索。

    我们还提供了从 CC1310到 CC1312R 的硬件迁移指南、其中包含要考虑的要点: https://www.ti.com/lit/swra587

    1) 1)  HGM_EN 您可以连接到设置为高电平的引脚。

    2) 2)是、请使用 RFC_GPO3。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您对  RFC_GPO3的答复和确认。

    关于 HGM、我的 困惑 是关于 CC1190上的 HGM 始终设置为高电平时的功耗。 我不确定 HGM = 1是否会阻止 CC1190进入断电模式。 显然这在 CC1190数据表中指定。 我不知为何错过了它。

    此致!

    ZL