This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:快速编程方法

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1348059/cc1310-fast-programming-method

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

团队、您好!  

您能否为  CC1310F128RGZR 器件提供最快的编程协议及其规格?  

是否有其他编程方法可以比使用 UART 更快地进行编程?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritika:

    我们建议的编程器是 XDS-110和 uniflash 工具。  

    使用此 API 对器件进行编程时、不会限制 UART 数据速率、因此需要使用 JTAG 协议。  

    此致、

    SID