This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:使用 OOK 或 FSK 时、902 -928MHz FCC 最大功率输出。

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1344990/cc1101-902-928mhz-fcc-maximum-power-output-when-using-ook-or-fsk

器件型号:CC1101

您好!

对于在902 -928MHz 频带中运行的情况、使用 OOK 或 FSK 时允许的最大功率输出是多少?

在使用扩频或跳频时不会出现这种情况。

我想它过去是大约-0.23dBm EIRP。

不确定 Pout 会假设一个简单的偶极散热器是什么?

可能是0dBm 或1mW 的功率?

和平、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zebryk:

    如果不使用 FHSS 或提供500kHz 6dB 带宽的数字调制技术、则 FCC 15.249会在以下条件下将输出功率限制为50mV/m
    3米距离(约-1dBm EIRP)。

    DN006 -用于 FCC 15.247解决方案的 CC11xx 设置 概述了 FSK 设置、该设置可用于在无需 FHSS 的情况下实现更高的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出功率(dBm)中的多少功率可能馈送到半波偶极点?

    它用于为专业音频应用开发 Hi-Fi "Intercom"。

    占空比或空中时间实际上可以是连续的。

    使用 DN006中所示的方法是否允许执行此操作?

    另一个芯片是否会更好地具有更高的最大数据速率?

    是否基本上需要扩频? 不是对成本敏感的应用。)

    此外、这需要是全双工模式。 (使用(2)个收发器。)

    能否在没有双工器的袖珍型设备中完成此操作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zebryk:

    这将取决于具体的天线。 假设偶极点的典型值为2.15dBi、则大约为-3.15dBm。

    在回答其他问题之前、您的音频应用需要多大的有效数据速率? (音频比特率)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、

    需要的速率为1Mbps。 现在几乎以650Kbps 的速率运行。

    我们面临的最大挑战是将延迟降低到5ms。

    和平、