This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:如何对 Wi-SUN 网络门户进行白标签?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1348413/lp-cc1352p7-how-to-white-label-wi-sun-network-portal

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

尊敬的 TI 工程师:

最后、我已经完成了 Raspberry Pi 4上的 Wi-SUN 网络测试。  我还可以运行内置的 Wi-SUN 监视器 Web 门户。

现在、我的问题是:

  • 如何自定义我所附屏幕截图中显示的门户网络名称?  如果我们要将其商业化,我们需要自己的网络名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    TI-wisun-webapp\client\client\dashTitle.tsx src 组件

    这是标题为"Your Wi-SUN Network (Wi-SUN 网络)"的文件。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sid 您好!

    是的、可行。  谢谢。

    我的第二个问题是:

    • 当第三方或 TI Wi-SUN 节点或边界路由器加入另一个现有 Wi-SUN 网状时、它必须提供哪个网络 ID?  Panid、networkname 还是两者都有?

    此致,
    提米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    通常,当路由器节点要加入特定边界路由器时,需要使用相同的网络名称。 路由器节点在选择边界路由器时收到 PAN ID。
    此致、

    SID