This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:使用 TI 15.4实现中继器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1348582/lp-em-cc1354p10-implementation-of-repeater-using-ti-15-4

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

大家好、

我已经测试了低于1GHz 的范围、即使它可以达到很远的距离、我也可能需要使用中继器之类的器件来扩大范围。

我找不到这方面的例子,所以我想知道是否有实施指南。

我见过其他一些讨论此主题的主题、但已经有一段时间了、所以我不知道是否有任何更新。

谢谢!
爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您提到的线程是与中继器实施相关的唯一工作。  

    如果您需要具有多跳的网络、还请考虑评估我们的 Wi-SUN 堆栈、这是一种基于15.4 MAC 的网状网络。

    目前、路线图上没有特定于15.4堆栈的中继器实施。

    此致、

    SID