This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使用 WB-DSSS 时 FCC 15.247的最大 TX 功率?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1348631/cc1352p-max-tx-power-for-fcc-15-247-when-wb-dsss-is-used

器件型号:CC1352P

您好!

SWRA696A的表6-2中、显示了 TX 功率设置为19.5dBm 时的结果、PSD 比 FCC 15.247d 允许的值高1.2 ~ 1.5dBm。 在下表的注释中、建议降低 TX 功率以满足15.247d 要求。

我的问题是:我们应该将 TX 功率降低多少? 至18dBm? 我想我们可以一次降低1dBm 的 TX 功率、直到 PSD 满足要求。 但最好在手头有一些规划方面的想法。

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 WB-DSSS、由于 PSD 要求为8dBm/3kHz、因此您需要使用18dBm 的最大功率设置。