This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:执行传输时运动传感器引脚上的 CC1310错误触发

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1346655/cc1310-cc1310-false-trigger-on-motion-sensor-pin-while-doing-transmit

器件型号:CC1310

我们开发了一个基于 CC1310 SoC 的产品系列。 工作正常、但现在我们面临着当前产品线的问题。 我们需要您的意见才能解决问题

产品:
CC1310 +继电器+运动传感器:只要检测到运动,就会打开所连接的光源,并广播运动包。

设置:
CC1310 + 3.3V 运动传感器:没有问题。 一切都和预期的一样好
CC1310 + HC-SR501运动传感器(5V 输入,3.3数字传感器输出):当我们进行 RF 传输时,传感器会给出错误的触发。 下面是代码

  rf_cmdPropTx.pktLen = txPacket->len + MAX_ADDR_SIZE;
  rf_cmdPropTx.pPkt = gtxBuffer;

  rf_cmdNop.startTrigger.triggerType = TRIG_ABSTIME;
  rf_cmdNop.startTrigger.pastTrig = 1;

  uint32_t g_time;

  /*获取当前时间*/
  G_TIME = RF_getCurrentTime ();

  /*设置绝对 TX 时间以利用自动电源管理*/
  G_TIME +=(packet_interval_US * 4);
  RF_cmdNop.StartTime = g_time;

  RF_CmdHandle cmdHdl = RF_postCmd (rfHandle、(RF_OP *)&RF_cmdNop、
                                   RF_PriorityNormal、0、RF_EVENT_MASK);
                                   
>>执行上述代码时、我们确实会在传感器输出引脚(连接到 DIO9引脚)上看到错误触发。 将基于5.8GHz 的雷达传感器用于运动检测也会发生同样的情况。                                   
      
每次发生这种情况时、设备都会传输任何数据包(例如信标或心跳数据包)。 由于这种与设备相连的灯、即使周围没有运动/存在、设备也会被打开。

以下几点:
-我们的产品基于 CC1310 launchpad 参考设计。
-我们已将 HC-SR501传感器连接到 CC1310 launchpad 上,也有同样的观察结果。 即 RF 传输功能上的错误运动触发

您能为我们提供任何指针、以便我们可以消除这种错误触发。 任何时钟、直流/直流或任何其他配置、可防止传感器

-我们正在**不**使用传感器框架。 我们正在使用引脚驱动器检测传感器引脚上的上升引脚、并检查电平以确保检测到运动。


非常感谢您的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1310

    简介:

    我在我的项目中使用 CC1310F64微控制器、采用以下设置、

    正在使用射频单元、

    有两个 GPIO 引脚被用作带有上升/下降沿检测的中断模式输入。

    带115200 Baudarate 的 UART

    问题:

    每当器件通过其射频单元发送数据时、它都会导致另一个 GPIO 引脚发生中断、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要添加更多:

    GPIO 与基于3.3V 的器件连接

     仅当我们使用该器件时才会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送您的原理图和布局、以便我们进行审阅; 引脚电压在射频传输期间似乎具有噪声尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @RGW -您能帮我们提供您的电子邮件地址吗? 我会 通过电子邮件将文档发送给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经给您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已回复文档。 感谢 Richard 的快速回复。 让我们找出这个错误触发的线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭帖子、因为我们通过电子邮件直接联系。