This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SmartRF Studio 7无法访问 DIO_1和 DIO_2

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349151/cc1312r-smartrf-studio-7-cannot-access-dio_1-and-dio_2

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310

您好!

我当时在 SnartRF Studio 7中测试了我们围绕 CC1312R + CC1190构建的定制电路板、发现 DIO_1和 DIO_2未列在 IO 配置中、屏幕截图如下所示:

这是 SmartRF Studio 7中的某些错误导致的吗? 我运行的版本是最新版本 v2.30.0。 我可以看到 CC1310中列出了 DIO_1和 DIO_2。 或者 CC1312R 上的 DIO_1和 DIO_2有点特殊、无法通过 SmartRF Studio 7进行访问? 我在 CC1312R 数据表中看不到任何有关 DIO_1和 DIO_2的注释。

请告知、谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 SmartRF Studio 的问题、我为此提交了 JIRA 票证。

    Br

    Siri