This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:闪存编程器2 CLI 响应

Guru**** 2477995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1348973/cc1310-flash-programmer-2-cli-response

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在开发 Python 脚本以自动刷写固件。 我想使用 CLI 控制 Flash Programmer 2、但无法连接到器件。 我使用命令 srfprog -ls auto 列出已连接的器件。 下面是我得到的响应:

0器件:XDS110、ID:XDS-L2000SCQ

芯片:CC1310

芯片修订版本:B (2.1)

1设备:英特尔Registered主动管理技术- SOL (COM3),标识:COM3

芯片:未知

2设备:蓝牙链路上的标准串行(COM4)、ID:COM4

芯片:未知

3器件:蓝牙链路上的标准串行(COM5)、ID:COM5

芯片:未知

4器件:XDS110类应用/用户 UART (COM8)、ID:COM8

芯片:未知

之后、我尝试使用"srfprog -t soc (XDS-L2000SCQ、CC1310)" 或"srfprog --target lsidx (0)"命令连接到器件(索引0)。
下面是我得到的响应:
错误:未知操作:0

我不知道我做错了什么。 Flash Programmer 2是最新的。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenan:

    如果要开发用于对器件进行编程的新软件、请考虑使用 Uniflash。

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    Uniflash 具有 CLI 模式、并受到积极支持。

    SmartRF 编程器2 有一段时间未更新。  

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了 Uniflash 并阅读了手册。 提取了软件包。 我运行 dslite、得到如下响应:


    Windows cmd 终端显示此命令并关闭。 我还通过运行一次性设置脚本、但仍保持相同的响应来安装驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenan:

    由于名称中的空格和"",它可能无法到达所需的路径。  

    请尝试不带空格或特殊字符的其他路径。

    此致、

    SID