This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:我们可以在发送期间获取 ADC 值吗

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1348423/cc1352p-can-we-get-adc-value-during-transmit

器件型号:CC1352P

您好!

在低电池电量的情况下、我们需要防止 SOC 发生碰撞。 是否有可能在发送期间获得 ADC 值。 我提供了功率曲线供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimi:

    我能够在 rfCarrierwave 示例中引入一个循环、并且能够在连续传输发生时成功读取 ADC 值。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    使用数据包传输时如何操作? 我们的大多数应用使用的是数据包传输、而不是连续传输。 如果 SDK 在数据包传输期间无法获取 ADC、我们需要添加另一个解决方案(添加虚拟负载或通过连续传输获取 ADC)来解决这一问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimi:

    我刚刚进行了连续传输测试、确保我们在无线电传输时获得 ADC 值。  

    这也应该适用于数据包传输。 ADC 值在数据包传输期间应该可用。

    您是否使用 runCmd API 来执行传输命令? rf_runCmd 会一直阻塞、直到处理器完成执行 TX 命令。

    此致、

    SID   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    是的、我使用的是 RF_runCmd。 您使用哪个 RF_API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 RF_postCmd () API,则不会阻止处理器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    谢谢你。 它的确有效。