This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:使用 CC2652R1 EVK 对 CC1354进行编程

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1348439/cc1354p10-cc1354-programming-with-cc2652r1-evk

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我有 CC1354P10板和 CC2652R1板。

是否可以通过 CC2652R1 EVK 板对 CC1354P10板进行编程。

这2个板之间是否存在需要分接的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    是的、您可以使用 CC2652R1板上提供的 XDS-110对 CC1354P10进行编程。  

    您需要断开连接 XDS 和 CC2652R1器件的所有跳线、然后使用10引脚 JTAG 电缆连接到 Cc1354P10、如图所示。  

    在 UniFlash 中、只需选择 CC1354P10和 XDS-110编程器即可开始会话。  

    这使您能够使用固件对 CC1354P10器件进行编程。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    感谢您提供的信息

    借助您的解决方案、这在一定程度上解决了我的问题

    我将3个 CC1354P10板连接到同一台 PC。

    它的连接方式是

    2块 CC1354P10+XDS110ET (调试器)板和1块带有 CC1354P10+CC2652R1的板(您之前提供了解决方案)

    当我尝试使用 CC1354P10+CC2652R1 (您之前提供的解决方案)对电路板进行编程时、它没有进行编程、而是使用 CC1354P10+XDS110ET 的电路板进行编程

    您能帮助我通过 Uniflash 单独对电路板进行编程吗?

    此致

    Balaji S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    正在等待回复

    此致

    Balaji S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    要选择特定的 XDS、应输入 XDS 的序列号。

    在选择器件和调试探针后、请不要单击"开始"、而是单击"开始"按钮旁边的编辑按钮。

    然后、您可以输入 XDS 的序列号。 可通过 Smart RF Studio 或 xdsfdu 实用程序查找 XDS 编号。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#finding-and-updating-the-serial-number

    输入连接到所需 CC1354P10器件的 XDS 的序列号(本例中为 CC2652板上的 XDS)后、该特定器件将进行编程。  

    此致、

    SID