主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我有 CC1354P10板和 CC2652R1板。
是否可以通过 CC2652R1 EVK 板对 CC1354P10板进行编程。
这2个板之间是否存在需要分接的连接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Balaji:
是的、您可以使用 CC2652R1板上提供的 XDS-110对 CC1354P10进行编程。
您需要断开连接 XDS 和 CC2652R1器件的所有跳线、然后使用10引脚 JTAG 电缆连接到 Cc1354P10、如图所示。
在 UniFlash 中、只需选择 CC1354P10和 XDS-110编程器即可开始会话。
这使您能够使用固件对 CC1354P10器件进行编程。
此致、
SID
嗨、Sid
感谢您提供的信息
借助您的解决方案、这在一定程度上解决了我的问题
我将3个 CC1354P10板连接到同一台 PC。
它的连接方式是
2块 CC1354P10+XDS110ET (调试器)板和1块带有 CC1354P10+CC2652R1的板(您之前提供了解决方案)
当我尝试使用 CC1354P10+CC2652R1 (您之前提供的解决方案)对电路板进行编程时、它没有进行编程、而是使用 CC1354P10+XDS110ET 的电路板进行编程
您能帮助我通过 Uniflash 单独对电路板进行编程吗?
此致
Balaji S
尊敬的 Balaji:
要选择特定的 XDS、应输入 XDS 的序列号。
在选择器件和调试探针后、请不要单击"开始"、而是单击"开始"按钮旁边的编辑按钮。
然后、您可以输入 XDS 的序列号。 可通过 Smart RF Studio 或 xdsfdu 实用程序查找 XDS 编号。
输入连接到所需 CC1354P10器件的 XDS 的序列号(本例中为 CC2652板上的 XDS)后、该特定器件将进行编程。
此致、
SID