This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120和 CC1101是否支持无线 M-BUS 协议

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1120, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349421/cc1120-does-the-cc1120-and-cc1101-support-wireless-m-bus-protocol

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1101,, WMBUS

尊敬的 TI 团队:

我们从 TI 官网的产品简介页面上看到、CC1120和 CC1101支持无线 M-BUS 协议。 但我们知道、它们都是仅低于1G 的收发器产品、不集成 SOC。 我们想知道它们如何支持无线 M-Bus 协议、也不知道任何 SDK 都可以为外部 MCU 提供。

我们还想知道 CC1120和 CC1101是否支持 WiZE 协议。 如果是的话,我们怎样才能实现这个协议呢? 对于这个外部 MCU、是否有任何 SDK 提供?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Stackforce 提供了多种利用 MSP430和我们的收发器的解决方案、并可将其解决方案移植到其他平台。

    来自我们的 WMBUS 页面(WMBUS 应用软件和框架)| TI.com):

    "

    有关符合 MSP43x + CC112x/CC12x0 CIG (意大利燃气表要求)标准的堆栈解决方案的更多信息、请联系您的 TI 销售代表。

    wM-Bus 堆栈支持由 Stackforce GmbH 提供。 服务包括堆栈定制以及移植到德州仪器参考设计之外的硬件平台。

     在此处联系 Stackforce

    "

    关于 WiZE、TI 没有相应的解决方案、即使我们的收发器可能支持此协议的物理层也是如此。

    Siri