This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:在 SmartRF Studio 7上设置参数、以测试传输瞄准线

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349604/lp-cc1312r7-set-up-parameters-on-smartrf-studio-7-to-test-transmission-line-of-sight

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUNCC1312R7

大家好!

目前、我有2个 LaunchPad CC1312R7和 CC1312R1、我想测试这2个 LaunchPad 之间视线内的传输距离。 我正在使用 SmartRF Studio 7设置参数并执行此测试。 目前、我已选择频率为920MHz 的 Wi-SUN 模式#1b。 我在图像中设置的参数是否已经过优化、是否有任何方法可以增加这2块 LaunchPad 之间的传输距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 中的设置是特征化设置、为您提供了可在数据表中找到的灵敏度数值。

    可以使用距离估算器来估算不同模式下可达到的范围:

    RF-RANGE-ESTIMATOR 支持软件| TI.com

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您的支持。

    文·特兰