This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:尽可能缩短跳频的调谐时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349215/cc1352p7-minimisation-of-tuning-time-for-frequency-hopping

器件型号:CC1352P7

您好!

使用 CC1352P7尽可能地减少跳频模式的调谐时间需要具有必须更改的最小参数并使用快速命令。 使用 RF_postCmd ()更改频率和功率,它们工作正常。

如果在某个频率点我需要更改基本参数、例如:.centerFreq、.intFreq、.loDivider、是否可以在不使用耗时操作(~20ms) RF_OPEN ()和 RF_CLOSE ()的情况下完成?

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必关闭和打开射频驱动器、但需要更新设置命令。 要使新的设置命令生效、射频内核需要断电、然后再次加电。

    以下帖子对此进行了说明:

    (+) RTOS/CC1310:EasyLink_setFrequency 中的 RF_Yield -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    在很多情况下、我对改变功率和频率很满意。 问题是在某个频率点我需要更改 centerFreq、.intFreq、.loDivider 时,如何在不使用 RF_OPEN()和 RF_CLOSE()的情况下更改这些参数?

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在我提到的帖子中进行了说明。  

    您需要更新 setup 命令以更改 centerFreq、.intFreq 和 looDivider。
    要确保更新命令、您需要调用  

    RF_CONTROL (rfHandle、RF_CTRL_UPDATE_SETUP_CMD、NULL);

    然后、您需要关闭射频内核以确保更改生效:

    rf_yield (rfHandle);

    Siri