This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:射频灵敏度问题

Guru**** 2796465 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1346638/cc1020-rf-sensitivity-issue

器件型号:CC1020

大家好。 我已经设计了两个 CC1020 PCB、用于 UHF 433 MHz 无线电通信。 一个电路板用作发送器、另一个用作接收器。 我已经将两者配置为4.8k 波特的同步 NRZ 模式。 接收器只能准确解调数据、直至-92dBm。 但数据表规格是-112dBm。 我曾尝试更改 VGA 设置、偏差和滤波器带宽设置。 将环路滤波器组件更改为12.5kHz 和25kHz 通道间距。 网络阻抗匹配也很好。  但存在同样的问题。 如何提高灵敏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 请查阅  SWRA603  (调试通信范围): https://www.ti.com/lit/swra603
    • 是否正在使用 SmartRF Studio 评估射频设置?
    • 这些是传导测量?
    • 请与我们分享您的确切设置(包括分辨率带宽)和您的测量设置,以便更好地为您提供帮助。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的回复。 测试是在433 MHz 采用4.8k 波特 GFSK NRZ 模式进行的传导模式。 我没有 Windows XP/7来使用 Smart RF Studio v6.0。 因此、寄存器值是通过数据表中的手动计算得出的。 请找到下面所附的图像  

    • 测试设置方框图
    • 用于初始化的寄存器值
    • 10Hz RBW 无衰减的未调制载波
    • 无衰减的1MHz RBW 未调制载波
    • 具有65dB 衰减的未调制载波
    • 无衰减的调制载波
    • VNA 中接收器路径 S11的匹配输入阻抗  

    如果您可以访问 Smart RF Studio、请分享相同规格下 RX 增益的任何寄存器值变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请能够以文本格式提供寄存器设置吗? 如果只是屏幕截图、那么比较它们会比较困难-谢谢。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器  数据- Rx 卡寄存器配置:

    00小时- 01

    01 h - 70 (初始化)和50 (设置 Rx)

    04小时-57

    05小时-48小时

    06 h - 15

    07小时- 5D

    08小时-57

    09 h - 58

    0A H - 15

    0b h - 5d

    0C h - 44

    0D h - 54

    0E h - E1

    0F h - A3

    10 h - 2 F

    11小时- E5

    12小时-57

    13小时- 38

    14小时-38

    15小时- 22

    16 h - 78

    17小时- 47小时

    18小时-14小时

    19小时22分

    1A H - A5

    1b h - B4

    1C 小时- 00

    对于 Tx 寄存器配置:  

    • 00 h = C1
    • 01 h = 20  
    • 1C h = 01
    • 其余寄存器与 Rx 配置类似  
    • 未提及的寄存器设置为默认值(02 h、03 h 等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生。 您能否提供技术帮助以解决 CC1020的这一敏感问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我需要澄清一下。 未调制的载波功率为-26dBm。
    • 调制载波功率为-36dBm (比未调制功率低10dBm)。
    • 因此、如果在 Tx 和 Rx 路径之间产生65dB 的衰减、则要考虑的收发器在 RF IN 处接收到的功率级别为-91dBm 或-101dBm。  
    • 由于我们将仅发送数据、因此调制载波的射频功率为-101dBm。
    • 在这种情况下,我是否会根据数据表损失11 dB 的敏感度,即-112 dBm?
    • 或者应该将接收到的功率级别视为-91dBm (未调制)、并且灵敏度损耗为21dB。