This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:请推荐用于低于1GHz 的外部鞭状天线

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1350639/cc1352p-please-recommend-an-external-whip-antenna-for-sub-1ghz

器件型号:CC1352P

尊敬的先生或女士:

您能否推荐用于低于1 GHz 的外部鞭状天线?

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们对低于1GHz 鞭状天线没有特别建议。

    您可以 在中找到您可以调查的供应商列表(注意到鞭状天线的供应商)  第8.6节 共  SWRA161  (AN058 -天线选择指南): https://www.ti.com/lit/swra161

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的帮助和时间。

    大卫