This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:支持 LP-CC1312R7和 LP-CC1312R1上的 Wi-SUN 开发

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1, CC1312R7, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349632/lp-cc1312r7-support-about-wi-sun-development-on-lp-cc1312r7-and-lp-cc1312r1

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUNCC1312R7、LAUNCHXL-CC1312R1 CC1314R10

大家好!

目前、我有2个 LaunchPad CC1312R7和 CC1312R1、我想在这2个芯片上开发一个 Wi-SUN 应用。 我有几个问题、如下所示:

1. 当 LAUNCHXL-CC1312R7创建网络时、LAUNCHXL-CC1312R1会加入网络;但是、由于 LAUNCHXL-CC1312R1没有 CoAP、因此只能对其执行 ping 操作、无法与 LAUNCHXL-CC1312R7通信。 好的、您能告诉我、作为边界路由器、不带 CoAP 的 LAUNCHXL-CC1312R1将如何与边界路由器通信吗、是否有任何可用的支持文档?

2. 目前,我通过 COM 端口和"Pinel-cli.py"文件使用命令来控制设备。 在源代码中、我没有找到为了执行相应的 API 而处理这些命令的位置。 在代码中的哪里可以找到此处理方式?

此致,

文·特兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinh:

    1. ns_node 示例将用于双芯片架构,将 CC1312R1用作网络处理器。 您将需要某些器件充当主机/应用程序处理器并运行 pyspinel 接口。

    请参阅 自述文件的"边界路由器和路由器节点"部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APE0XlzvmwMc5cndITlA9Q__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_WISUNFAN_MODULE__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    如果您需要单芯片架构、我建议升级到更大的器件(CC1312R7或 CC1314R10)并运行 CoAP 节点。

    2.如果打开 ns_br_src 项目,则可以看到 nanostack 的源代码。 如果打开 wisun_NCP 文件夹,您可以看到 NCP 界面的所有源代码。

    谢谢、

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

     那么、当我使用 CC1312R7作为边界路由器或使用 CC1312R1作为节点路由器时、是否可以使用外部 MCU 作为主机? 如果是、是否有这样做的示例或说明?

    谢谢。

    文·特兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinh:

    我们目前只有适用于主机端的 pysinel 示例。 我们目前没有 MCU 主机的示例。  

    通过采用 pyspinel 和 NCP 接口指南、您 应该能够为 MCU 生成主机侧驱动器。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    明白了。 我还有一个问题。 如果我将 CC1312R1用作节点路由器(没有 CoAP)、那么该节点路由器如何向边界路由器发送/接收数据、通过 Pyspinel 中哪个命令?

    谢谢。

    文·特兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinh:

    关于开始使用此工具的两个建议:

    a)查看 pyspinel 中的 ping 命令实现。 它用于发送 ping。 您应该能够更改它以发送您的数据。

    b)直接插入 RN 上的 UDP 层。

    谢谢、

    M·H