This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:关于 CenterFreq 的建议

Guru**** 1136150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1345990/cc2652p7-recommendation-for-centerfreq

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

是选择 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 的任何规则和建议。 CenterFreq? Manual 表示只用于 TX、但是可以看到也会影响接收。

要使用相同的  CenterFreq,频段应该有多宽

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    您要从哪个 SDK 版本和示例项目进行开发?  请参阅 TRM rflib API 的第25.10.5.2节。   CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 的中心频率应根据 ti_dradio_config.c 生成文件的 SysConfig 频率选择来确定。  然后 在运行时使用 Radio_setFreq 命令可以确定 自动配置无线电的新频率。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当前使用的 SDK 版本为7.10.01.24。 我们与无线 MCU 合作近十年了。

    我的问题是:当可以使用相同的 CenterFreq 时、跳频无线电的频带宽度限制是什么:例如10MHz、20MHz、50MHz、100MHz……? 当频段宽度为相同 CenterFreq 的200 MHz 时,哪些无线电参数会受到影响?

    可以在不消耗 RF_CLOSE (rfHandle)和 RF_OPEN (&rfObject、&RF_PROP、&RF_cmdPropRadioDivSetup 、&rfParams)的情况下更改 CenterFreq 和 looDivider?

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rfDiagnostics Radio_Builtin_ Freq API 演示了运行时更改 centerFreq。  这仍将调用 RF_Yield 来关闭无线电、从而允许新设置生效。  

    我将请到硬件专家来解答您的频段宽度和周转时间问题。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否对所选中心频率的频带宽度有任何 TI 硬件团队的回复? 是否可以   在不使用 RF_OPEN( )和 RF_CLOSE()的情况下快速改变 centerFreq、intFreq 和 looDivider ?

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉耽误你的时间。  您可以修改无线电设置的 rxBw 设置以配置 RX 滤波器带宽。  您可以查看 SmartRF Studio 7内部每个 PHY 的建议值和可能的配置、该软件还允许您通过 RX/TX 命令界面测试此类更改以及中心频率的影响。  支持的最大 BW 不超过5 MHz (考虑使用2.4GHz 专有 PHY)

    您需要使用 RF_Yield 更改射频无线电设置才能生效。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您刚才说带宽是指每个通道之间的间隔吗?

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    不可以、它是从 F_START 到 F_STOP 的距离:例如、对于频带902 -928 MHz (频率宽度= 26 MHz)、可以在915 MHz 处使用一个中心频率、或者我需要多个中心频率?  可以将单中心频率用于更宽频段的50 MHz、100 MHz、200 MHz、...用于跳频无线电调制解调器?

    跳频调制解调器的调谐时间至关重要。  是否可以   在不使用 RF_OPEN()和 RF_CLOSE()的情况下动态更改 centerFreq、intFreq、loDivider ?

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的问题是关于 centerFreq:跳频无线电调制解调器从开始到停止频率的距离应该是什么,以便使用相同的 centerFreq? 我尽量减少为了从一个频率切换到另一个频率而需要更改的参数数量。 可以在频率间隔中使用相同的中心频率:25,500, 100 MHz ,...? 如果此频率间隔过宽、会影响哪些对讲机参数?

    此致、

    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 15.4-Stack 用户指南 可以提供更好的参考、或允许您使用可用且经过测试的跳频解决方案进行开发。

    您是否正在使用低于1GHz SimpleLink 器件?   CC2652P7是一款仅支持2.4GHz 的产品、TI 尚未投资开发2.4GHz 跳频解决方案。  我承认、数据表未在标准 BLE 和 IEEE PHY 之外很好地指定2.4GHz 专有 RF PHY 参数。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    可以、可以将通道数减少为1并使用整个带宽。 因此可使用任何比特率、但器件的最大比特率为2Mpbs。 此外、您可以扩展带宽、但我们未测试和验证任何超出数据表指定范围的频率、因此无法保证良好的性能。

    我需要跟进射频驱动团队关于 RF_OPEN 和 RF_CLOSE 的问题。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    我期待您的射频驱动团队提供的消息:跳频无线电是否有更快的方法在某个频率点进行更改:

    .centerFreq

    .intFreq、

    .loDivider

    即时(不使用耗时的 RF_OPEN()和 RF_CLOSE())?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否确认您不接受我使用  RF_Yield 应用无线电变更的解决方案?  您的目标 SimpleLink 器件和频段是多少?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请参阅他们的以下回答。

    您想要、可以和应该做的事情可能会对这个问题提供不同的答案–所以我将把您的问题分成几部分、以便尽可能好地回答。

     

    • 您是否可以在不调用 RF_CLOSE -> RF_OPEN 的情况下动态更改频率? 可以。

    频率同步编程命令 CMD_FS 用于此目的。 也可以链接此命令、为每个 TX/RX 操作编程不同的中心频率。

    • 您是否可以在不调用 RF_CLOSE -> RF_OPEN 的情况下动态更改 LODivider? 可以、可能无法满足 E2E 用例的要求。

    .loDivider 配置是 setup 命令的一部分、作为 RF_open 的一部分提供并缓存在射频客户端对象中。 这是因为只要对讲机从待机模式上电、配置就会重新应用到对讲机。 我们为某些临界情况提供了 RF_CONTROL() API。 与‘"RF_CTRL_UPDATE_SETUP_CMD"参数结合使用时、这确实可以启用设置命令的重新配置、 但是

    -它只在下一次唤醒无线电时应用,并且只应用一次(即重置为 RF_OPEN 中使用的原始 RF 客户端对象配置)

    -它下一个唤醒增加一个裕度,以启用特殊的启动步骤

     

    • 其他建议

    ‘使用情况和必须更改"分频器"的频率、您可以定义两个射频客户端/句柄。 它们可以是相同的 PHY、但在.lodivider 选项上有所不同(甚至更多?)。 这样、根据与 RF (TX/RX)命令绑定的客户端、PHY 切换(和.losdivider 配置)将由射频驱动器处理。 如果这符合用例的要求、我不知道。 即使是"Client 2"的 RF_CLOSE -> RF_OPEN 以便重新配置.lodivider 以选择第三个选项、而"Client 1"已经为无线电请求提供服务、可能比单个客户端更高效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我需要一些时间来将您的建议落实到我的项目中。

    亚历克斯