This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:调用 SPIFFS 相关函数时发生编译错误。

Guru**** 2478005 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, SYSBIOS, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1351248/cc1312r7-a-compilation-error-occurred-when-the-spiffs-related-function-was-called

器件型号:CC1312R7
Thread 中讨论的其他器件: SysBiosSysConfig

尊敬的 TI 团队:

最近我下载了官方最新的 SDK 开发套件:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77、我计划在 ns_coap_oad_offchip_lp_CC1312R7_tirtos7_ticlang 项目中添加文件系统 SPIFFS 相关操作、我查看了例程 spiffsexternal_LP_offchip_load_ticlP_ticlang 相关项目和移植到了与 cab 相关的项目。 我在 mainThread 中调用了 SPIFFSNVS_CONFIG()函数,发现该函数在编译时未通过。 出现了未定义的标识符 ti_sysbios_gates_GateMutex_create。 然后、在我将 ns_CoAP_OAD_offchip-sysconfig-BIOS-Runtime 支持库的 Lock Type-GateMutexPri 更改为 GateMutex 后、编译是正常的。 我可以问、这是什么原因、为什么调用与 SPIFFS 相关的函数、以及报告编译错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    如果您问为什么在调用 SPIFFSNVS_CONFIG ()时看到错误,这是因为:

    • 此函数调用  MutexP_create(),然后调用 GateMutex_create() 。  
    • 如果您使用的是 TIRTOS 7、则 GateMutex_create 函数 在 GateMutex_defs.h 中定义为 ti_SysBIOS_gates_GateMutex_create 函数。  
    • 为了定义 GateMutex_create、您需要在 SysConfig 中选择。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sid

    感谢您的回答。 根据您的响应、我假设如果调用了 SPIFFSNVS_CONFIG ()、那么 SysConfig-BIOS-Runtime Support Library Lock Type 必须设置为 GateMutex、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您答对了