This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:命令选通信号的执行时间

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1351491/cc1201-execution-time-of-command-strobes

器件型号:CC1201

3.3章用户指南的可选 PIN CTRL 无线电控制功能描述:

除 SPWD 选通脉冲外、所有引脚控制命令选通脉冲将立即执行。

如果我通过 SPI 设置选通脉冲、这也适用吗? 在到达障碍选通脉冲后、TX 或 RX 改变为空闲状态需要多长时间(通过 SPI)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考了用户 指南

    "一个命令选通脉冲之后可进行任何其它 SPI 访问而无需将 CSn 拉为高电平、并且命令选通脉冲被立即执行。 这适用于除 SRES、SPWD、SWOR 和 SXOFF 选通脉冲之外的所有命令选通脉冲。

    SPWD、SWOR 和 SXOFF 命令选通脉冲在 CSn 变为高电平前不会被执行"

    Siri