This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:协处理器收集器崩溃

Guru**** 2477255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349263/cc1310-co-processor-collector-crash

器件型号:CC1310

我 使用 TI 堆栈15.4构建专用无线网络、其中使用 CC1310作为节点器件、使用运行 Linux 作为网关的 Cortex-A7处理器。 如下所示、主网关不断崩溃、并出现错误日志文件。 任何人都可以帮助提供针对 此错误的权变措施。

0.180:找到的 Mac 协处理器版本信息是:
0.180:运输:3
0.180:产品:1
0.180:主要:2
0.180:次要:2次
0.180:维护:0
26653.746:错误:UART:chksum 错误
26653.747:错误:错误:income-msg msg (1f00) nbytes=17 len=12 [ 0xFE 0x0c 0x42 0x20 0x02 0x00 0x00]
26653.747:00000000:Fe 0c 42 20 02 02 00 00-01 02 00 08 10 00 75 d6 |..B 美|
26653.747:00000010:00 -|。 |
26654.053:错误:UART:chksum 错误
26654.054:错误:income-msg (1f00) nbytes=5 len=0 [ 0xFE 0x80 0x42 0x85 0x02]
26654.054:00000000:FE 80 42 85 02 -|..B.. |
26665.727:错误:UART:chksum 错误
26665.729:错误:错误:income-msg (1f00) nbytes=5 len=0 [ 0xFE 0x0c 0x42 0x91 0x02]
26665.730:00000000:FE 0c 42 91 02 -|..B.. |
26671.727:错误:UART:chksum 错误
26671.728:错误:income-msg msg (1f00) nbytes=5 len=0 [ 0xFE 0x0c 0x42 0x91 0x02]
26671.728:00000000:Fe 0c 42 91 02 -|..b. |
26683.743:错误:UART:chksum 错误
26683.743:错误:错误:income-msg (1f00) nbytes=5 len=0 [ 0xFE 0x0c 0x42 0x91 0x02]
26683.743:00000000:Fe 0c 42 91 02 -|..B.. |
26690.609:错误:UART:chksum 错误
26690.610:错误:错误:income-msg msg (1f00) nbytes=5 len=0 [ 0xFE 0x0c 0x42 0x91 0x02]
26690.610:00000000:Fe 0c 42 91 02 -|..b. |
26695.735:UART:chksum 错误
26695.779:错误:income-msg (1f00) nbytes=5 len=0 [ 0xFE 0x0c 0x42 0x91 0x02]
26695.779:00000000:Fe 0c 42 91 02 -|..B.. |
26707.867:UART:chksum 错误
26707.978:错误:错误:income-msg msg (1f00) nbytes=5 len=0 [ 0xFE 0x34 0x42 0x85 0x02]
26707.978:00000000:FE 34 42 85 02 -|.4B.. |
26719.734:UART:chksum error
26719.872:错误:income-msg msg (1f00) nbytes=5 len=0 [ 0xFE 0x08 0x42 0x91 0x02]
26719.873:00000000:Fe 08 42 91 02 -|..B.. |
26725.868:错误:UART:chksum 错误
26726.692:错误:income-msg (1f00) nbytes=5 len=0 [ 0xFE 0x0c 0x42 0x00 0x04]
26726.700:00000000:Fe 0c 42 00 04 -|..B. |
26726.701:错误:src STREAM/STREAM_COMMON.c:STREAM_rdDump:598:目标已损毁、正在发送字节
26726.701:很好的面包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barkana:

    似乎器件不知何故不再能够处理 UART 消息。 看起来它已不再理解 UART 消息格式。

    这时、我建议重新启动 UART 接口。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪一个控制器复位协处理器或收集器 ?

    在其他线程中、不同的错误代码具有类似的问题、它使收集器程序中有一个 bug。 您能提供最新的 SDK 吗? 我想这些问题大多已经在那里解决。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349263/cc1310-co-processor-collector-crash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barkana:

    如果 UART 出现故障、则需要重置主机和协处理器。

    此处是最新的 SimpleLink CC13x0 SDK: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13X0-SDK

    最新的 Linux GW SDK 现已推出: https://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK 

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得你只是根据猜测作出答复。 将微控制器复位不是明智的做法。 这应该是软件中的一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barkana:

    您是否能够通过 UART 接口获得任何命令? 否则、需要重新启动 CC1310。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件在正常工作数小时后会继续崩溃 (命令在两侧都通过 UART)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barkana:

    您是否使用逻辑布线查看了 CC1310器件的 UART 输出? 能否验证发送的是无效消息、还是主机器件在解码消息方面没有失败?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经连接了信号监视器和调试器、以检查发生崩溃的位置。 将在收到时与您分享结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、请告诉我!

    谢谢、

    M·H