主题中讨论的其他器件:Wi-SUN
尊敬的 TI 工程师:
最后、我已经完成了 Raspberry Pi 4上的 Wi-SUN 网络测试。 我还可以运行内置的 Wi-SUN 监视器 Web 门户。
对于这项技术、我仍有一些问题:
- 在连接到边界路由器的 Linux 主机中、我可以通过 spinel-cli.py ping 路由器节点。 它们可以在大约50ms 内响应。 然后,我退出 spinel-cli,启动 wfantund 并且 wfan0接口已成功启动。 但是、当我发出命令时、节点永远无法响应终端中的 ping
ping6 -c 10 -i wfan0 node_ip6。 Web 仪表板也无法 ping 通节点。 请提供建议。 - 有关射频范围估算的文档缺少有关天线安装高度的特性。 我记得这是本文档旧版本中的一个很好的功能、我们可以在该版本中输入高度并刷新估算值。 您可以继续此功能吗?
- 在另一篇文章中、您的员工说每个节点都必须根据参数"networkname"加入边界路由器。 因此、是否有可能在同一 Wi-SUN 网络(同一网络名)内使用多个边界路由器?
- 在我所在的国家/地区、指定的免费低于1GHz 频段是从920MHz 到925MHz。 我是否必须将此参数调整为平均值922.5MHz?
此致,
提米