This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:平衡-非平衡变压器设计

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1352394/launchxl-cc1312r1-balun-desigh

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1


我正在使用 CC1312R1设计平衡-非平衡变压器。

我使用 swra640g.pdf 来获取设计信息。

[问题1]
swra640g.pdf 第29页上的15 Ω 负载阻抗(40+ Optimun Load Impedance)在哪里?
"是不是很舒服?

[问题2]
我正在考虑使用一款支持多频带315MHz、430MHz、920MHz 和1200MHz 的平衡-非平衡变压器。
我查看了 swra524a.pdf 第28页(表8-1)、但对应的频带太窄。
我认为为宽带设计一个不平衡变压器很困难。

例如、是否可以使用村田的平衡-非平衡变压器 DXW21HN5011B#将平衡-非平衡变压器用于宽带?
如果可能、我应该选择哪种器件?
端口阻抗50Ω- 50 (1:1 )?

阻抗是多少(多少欧姆?)  IC 输出(RF_P、RF_N)的描述?
它是否接近50Ω?

请提供有关宽带平衡-非平衡变压器的信息。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、最佳负载阻抗是平衡负载 来自 RF_P 和 RF_N 之间的芯片 负载阻抗越低。

    2.制作宽带平衡-非平衡变压器很难在所有频率(315MHz、430MHz、920MHz 和1200MHz)下进行优化。 如果您选择此选项、我建议针对一个频段区域进行优化、而其他频段的要求会降低。 也就是说、315 MHz 和430 MHz 通常具有低功耗、因此您可以在此处接受更高的 IL。

    平衡-非平衡变压器后的阻抗接近50欧姆、但并非完美的50欧姆匹配。