This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:CC1312PSIP

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1350291/cc1312psip-cc1312psip

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件: CC1312R

我将对具有 CC1312PSIP 的电路板使用串行引导加载程序  

用于 UART 的专用 DIO 引脚有哪些?指令有哪些  

(是否有 包含 CC1312PSIP 指令的更新的 SWRA466D 文档?)

例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:

    我们没有更新的  SWRA466D。 请重复使用该二进制示例和 CC1312R 的设置。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、CC1312R UART 引脚使用 DIO_3、而在 CC1312PSIP 中、DIO_3专用于控制射频开关、因此无法用作串行引导 UART   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法使用 DIO_12和 DIO_13对 CC1312PSIP 进行编程。 但引导加载程序后门引脚(DIO_11)似乎没有任何影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:您是否使用了 SWRA466D 串行引导加载程序应用 包中提供的二进制文件? 还是想从 SDK 制作自己的映像?