This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:无线 M 总线

Guru**** 2477255 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1351654/cc1110-cc1111-wireless-m-bus

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:WMBUS

您好!

我们正在考虑使用 CC1110来开发适用于智能仪表应用的无线模块。

我们对无线 M-Bus 协议并不熟悉、因此请您提供/共享可揭开开发周期神秘面纱的信息。

是否有介绍无线 M-Bus 技术细节的文档、请与我们分享?

我们将 CC1110作为无线网络的一个终端节点。

我们不希望两个终端节点能够相互通信。

我们预计每个 CC1110节点都与网关/集中器进行通信。

从理论上讲、可以有多少 CC1110终端节点与一个网关/集中器进行通信? 请向我们指出显示了有关可连接到网关/集中器的最大终端节点数量的详细信息的相关文档。

如果我们使用 CC1110进行设计、TI 是否会提供布局审查支持?

是否有介绍 CC1110布局指南的文档?

您建议将哪种无线芯片用作基于 CC1110的终端节点的网关/集中器?

感谢您对这些技术问题的支持和关注。

此致、

KZ