This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何构建可由 Flash Programmer 2下载的十六进制映像?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310, CC1352P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1352189/cc1312r-how-to-build-hex-image-that-can-be-downloaded-by-flash-programmer-2

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1352PUNIFLASH

您好!

使用 CC1310时、我们能够使用默认工程设置在 CSS 中构建十六进制映像文件、然后可以通过 Flash Programmer 2将这些十六进制映像下载到 CC1310中、有时是在批量擦除后。 我们是否仍可以通过 CC1312R 和 CC1352P 遵循此过程?

我们尝试通过闪存编程器2将十六进制文件下载到 CC13x2芯片。 CC13x2芯片似乎根本没有通电和运行。 通过 UniFlash (最新版本)下载这些十六进制映像时、CC1312R 似乎可以上电、形成并加入 TI-15.4网络、但存在不能发送 TX 确认回调包等怪异行为。 当相同的代码库/十六进制文件从 CCS 自身下载到相同的 CC1312R 时、一切都正常运行。 我想我们可能没有正确设置 UniFlash 中的某些设置。 但如果可能、我们希望坚持使用 Flash Programmer 2。

谢谢。

ZL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    您知道、我们将不再向闪存编程器2添加新器件。 那么、我的第一个问题是 Flash Programmer 2是否能够成功连接到器件?

    如果您的十六进制文件适用于 Uniflash、我假设十六进制文件没有什么问题。  

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的答复。

    是的、闪存编程器2仍然可以识别和批量擦除器件 CC1312R。  是的、如果我正确选择了器件、则通过 CCS 中的调试按钮或 Uniflash 下载十六进制文件似乎可以正常工作。 即使器件是通过专为不同器件设计的 LaunchPad 连接的、Flash Programmer 2似乎也能够自动正确地识别连接的器件。 我假设 Uniflash 情况仍然是如此。 我认为这是我跳脱的地方。

    我想我们只需要使用 Uniflash。 我不喜欢 Uniflash 安装过程如此之长的事实、

    此致!

    ZL