This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:将 SDK 从旧版本迁移到当前版本

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1352137/cc1352p7-migration-sdk-from-old-to-current

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我正在将我的工程从 SDK 6.40.00.13迁移到 SDK 7.40.00.77 (SysConfig 的新版本为1.18.1)、以便使用新外设。

切换不同版本的 SDK 后、出现以下错误和警告:

-------- #10056符号"__ccfg"重新定义:首先在"./ccfg.o"中定义;在"./syscfg/ti_devices_config.o 中重新定义 Data_Out C/C++问题

-------- 警告#10247-D:正在创建不带 SECTIONS 规范的输出段".ramVecs"

如何解决这些问题呢?

谢谢!

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    CCFG 的定义在两个位置。 在 SDK 7.40.00.77中、我们使用 SysConfig 来定义 CCFG。 您可以在 SDK 中检查其中一个示例项目。

    我不确定您为什么要使用名为 ccfg.c 的文件。 您的旧项目是否基于 TI_RTOS6 (BIOS6)?  

    您应确保 SysConfig 器件配置捕获您的 CCFG 设置、然后从工作区删除 ccfg.c。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Marie。