This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:高功耗

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1353225/cc1310-high-power-consumption

器件型号:CC1310

您好!

我在~中使用的是 CC1310、发现功耗过高、Δ I 120µA、两次唤醒之间的输入为3.7V。 使用同一代码测量 cc1310launchXL 开发板时、电流消耗约为数据表中所述的7 -8µA。

您对可能出现的问题有任何想法吗?

下面是供您参考的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    从原理图中可以看到使用了多个 IO。 您是否已验证它们的状态不会导致拉电流/灌电流? 例如、如果 SCL 或 SDA 被驱动为低电平、电流将流过上拉电阻器。