This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Suzi SDK 计划

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1352199/cc1352p-suzi-sdk-schedule

器件型号:CC1352P

根据之前发布的 CC1352P:Suzi SDK 计划- Zigbee 和 Thread 论坛- Zigbee 和 Thread - TI E2E 支持论坛、Suzi SDK 计划于今年早些时候发布。  是否已发布 CC13xx 的 Suzi SDK? 我们计划实施一个项目、使用 CC1352P 构建低于1GHz Zigbee 网状网络。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    请允许我向发布该内容的同事核实一下。  

    谢谢、

    玛丽  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 正在重新评估 Suzi (Sub-1GHz 上的 ZigBee)、目前我们没有产品发布或产品发布的确切时间表计划。 我们鼓励您考虑其他出色的 TI 低于1GHz 解决方案  、包括 WiSUN FAN 网状网络解决方案、该解决方案可实现低于1GHz 网状解决方案、IPv6网络技术和更高级别的安全 、或者我们的星形网络解决方案 TI 15.4 Stack。